25.02.2010 13:53 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, wir möchten OA-Applikation EXP-INT benutzen. Deshalb müssen die OA Dateien auf die CF-Karte kopiert werden. Wir haben eine CF-Karte mit Firmware V2.5. Es funktioniert sehr gut und die RDY-LED ist grün. Aber nachdem wir die Applikation Datein auf CF-Karte gekopiert haben, waren die RDY und DP1 rot. Es gibt eine Datei "Files.acx" sowohl in OA-Applikation als auch in Firmware V2.5. In OA-Applikation hat diese Datei nur 99 bytes, aber in Firmware hat sie 12,6KB. Ich weiß nicht, was kann ich mit dieser Datei machen? Einfach kopieren und ersetzen? oder lassen sich die Inhalten von den beiden Dateien kombinieren. Anbei ist eine pdf-Datei, in der gibt es alle Informationen über Vorgang. MfG Leo DateianhangVorgang.pdf (247 Downloads) |
15.03.2010 13:06 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Du hast Recht. Die Applikation ist schon mit einer FW geliefert. Es funktionert jetzt. Mit besten Grüßen Leo |
Folgen Sie uns auf