12.04.2010 07:53 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo ryker, es gibt verschiedene möglichkeiten dein problem anzugehen. erst mal gibt es keine standartlösung, um einen AWG zu setzen. jeder hersteller macht das etwas anders. prinzipiell läuft es so, dass du den geber über einen befehl sagst, dass du ihn beschreiben möchtest, dann kannst du ihn beschreiben und dann sagst du ihm wieder, dass du lesen willst. was du hier geschrieben hast versteh ich nicht. L PED 256 L #16 80000000 T PAD 256 die syntax wäre in etwa so: L L#80000000 => als Integer (Zahl) L DW#16#80 => hexadezimale Darstellung du kannst die sache aber auch anders angehen. du brauchst ja nicht zwangsläufig den geber zu setzen. du kannst ja in deiner steuerung über einen offste, den wert vom geber in eine von dir benötigte position wandeln. als beispiel: L DBD 350 // PED Geber L DBD 754 // Referenzpunkt -D DTR L DBD 18 // Inkrementbewertung *R T DBD 634 // Istposition ich hoffe, das hilft dir erst einmal weiter. vg gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf