13.04.2010 21:58 | |
Beigetreten: 20.12.2007 Letzter Bes: 14.12.2015 Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo wolfix, hast Du alle Elektronikmodule wirklich korrekt in die HW-Konfig eingebunden (also die richtigen MLFBs - sprich Bestellnummern - keine GSD-Variante etc)? Bitte beachte, dassdie ET200S nur über einen maximalen Adressumfangbei derIM151-1 Standardvon max 244Byte für EIngänge und 244 Byte für Ausgänge verfügt. SIehe dazu auch Seite 205ff http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1144348 Dann würde ich nochmal die Reservemodule überprüfen. Siehe dazu auch die folgdenen Links zum Thema Reservemodule / Optionenhandling bzw. die Seite 125 in dem obigen Handbuch. Siehe auch: Warum leuchtet die Sammelfehler-LED der IM 151 an meiner ET 200S Station, wenn ich ein Reservemodul stecke? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22564992 Welche Organisationsbausteine müssen Sie in die CPU laden, damit sie beim Ausfall der dezentralen Peripherie nicht in den Zustand STOP wechselt? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33118668 Gruß nordischbynature |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf