09.03.2011 08:12 | |
Beigetreten: 08.09.2006 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand helfen, hab einen Fehler an einer ET200L. Diese hat über eine SC-Anschaltung ein TB16SC Modul mit 4 RTD-AI Fühlerkarten dran. Wenn ich die Hardware diagnostiziere ist der ganze Slave (30) weg vom Profibus. Ändere ich die Konfig so ab, dass keine RTD-Karten stecken, funktioniert der Bus wieder einwandfrei. Kennt jemand dieses Phänomen? Habe schon alle Seriennummer geckeckt, alles io. Screenshot der HW-Konfig ist im Anhang. Fühlerkarten wurden schon getauscht, auch das TB16SC selbst. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. DateianhangScreenshot_HW_Konfig.zip (76 Downloads) |
09.03.2011 09:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ist die Station 30 wirklich "weg" oder wird evt. nur eine Diagnosemeldung abgesetzt? Geh doch mal an den DP und führe "erreichbare Teilnehmer" aus. |
Folgen Sie uns auf