31.01.2007 10:55 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
hast du da vielleicht ein programm dazu ? |
31.01.2007 13:45 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo zusammen, speziell @housi: Über welche Steuerung redet ihr? Ihr seid in der LOGO!-Konferenz .... Gruß Fux |
31.01.2007 14:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
hallo Fux, danke für den hinweis ich will mittels LOGO einen sequenzwechsel für zwei pumpen realisieren zur zeit ist nur eine störumschaltung realisiert mittels hardware (schütz-steuerung) ich bekomme auf ein pumpenmodul mit zwei pumpen eine externe freigabe und möchte nun bei jeder freigabe die pumpe wechslen habe bereits etwas gebastelt - siehe anhang vielleicht kannst du dir das mal anschauen und mir ein paar tips geben DateianhangSequenzwechsel.zip (435 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.01.2007 20:17 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (3) |
Hallo Teste mal das Programm. Gruß veltins54 DateianhangSequenzwechsel.zip (537 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
01.02.2007 09:43 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Danke - funktioniert super und kommt mit weniger Elementen aus als meine Lösung - genau das was ich gesucht habe. |
Folgen Sie uns auf