11.04.2007 10:16 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Konfigurator für SIMATIC ET 200 aktualisiert Nachdem die dezentralen Peripheriegeräte von Siemens – SIMATIC ET 200 – laufend erweitert werden, steht nun der ET 200 Konfigurator in der Version 7 zur Verfügung. Neben der ET 200S, ET 200pro und ET 200iSP kann nun auch die ET 200M und ET 200eco konfiguriert werden. Folgende Erweitrungen und Aktualisierungen wurden in Version implementiert: - Konfiguration der ET 200M und ET 200eco - Export nach STEP 7 (HW-Konfig) auch für H-Systeme - Aktualisierung des Produktspektrums wie z.B. neue PROFINET IMs Ventilinseln für ET 200pro neue Frequenzumrichter Der Konfigurator kann kostenlos unter www.grollmus-ripp.de herunter geladen werden. In der Version 7 bietet der ET 200 Konfigurator folgende Funktionen: - Konfiguration der ET 200S, ET 200M, ET 200pro, ET 200iSP, ET 200eco - Prüfung der Konfiguration - Anzeige der Grenzwerte (Limits) - Auswahl des Zubehörs -Erzeugen der Stückliste - Grafische Darstellung der Station - Anzeige der Potentialverteilung - Export nach STEP 7 (HW-Konfig) |
Viele Grüße |
|
13.05.2007 23:36 | |
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 17.11.2023 Beiträge: 2705 Bewertung: (318)
|
Hallo, Auch bei Siemens ist diese Link vorhanden: SIMATIC ET 200 Konfiguratorund wird er staendig geupdated. |
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
10.05.2012 10:41 | |
Beigetreten: 21.02.2008 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (1) |
Hallo, für alle, die den ET200 Konfigurator vergeblich suchen: Es gibt nun das SIMATIC Selection Tool. Dortsind dieET200 Teile enthalten. Hier hab ich es gefunden: https://eb.automation.siemens.com/goos/catalog/Pages/ProductData.aspx?catalogRegion=DE&nodeid=10007261®ionUrl=/&language=de&activetab=config#topAnch&activetab=config& |
Wehr Rechschreibfähler findet darf Sieh behahlten |
|
14.05.2012 11:11 | |
Beigetreten: 04.04.2007 Letzter Bes: 08.01.2022 Beiträge: 14 Bewertung: (2) |
Richtig, der ET 200 Konfigurator ist seit einiger Zeit im SIMATIC Selection Tool integriert. Die neue ET 200SP ist hier jedoch nicht enthalten, diese kann im TIA Selection Tool projektiert werden. Den Link zum TIA Selection Tool findet ihr unter http://www.grollmus.de/tia-selection-tool.html |
Viele Grüße |
|
Folgen Sie uns auf