15.08.2012 08:34 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo OB_35,
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22547902 Kannst du von Deiner Controller Seite aus die IM pingen, also steht die WLAN Verbindung an sich? Wenn ja kann es z.B. an folgenden Punkten liegen:
- Mindestens genauso wichtig ist die Signalqualität. Was Du dafür zuerst einmal überprüfen solltest ist, ob Du Überlappungen auf den Kanal, auf dem die APs senden hast. Dafür gibt es Tools wie den Network Stumpler mit dem Du überprüfen kannst, ob es andere Netze auf dem gleichen Kanal gibt. Zu empfehlen ist immer, in den 5GHz Frequenzbereich zu wechseln, da es hier im Normalfall weit weniger Nutzer gibt, als im 2,4 GHz Band. Du solltest auf einen Kanal gehen, in dem kein anderes WLAN funkt. |
Folgen Sie uns auf