08.10.2012 14:02 | |
Beiträge: 206 Bewertung: (22) |
Hallo GeroldT, was bei Dir sein kann ist das Du den Kennwertbereich der Siwarex CS auf 1mV/V gestellt hast. In diesem Fall wird bei ca. 50%(-10% Überlastbereich)der Maximallast der Wägzellen eine Überlast angezeigt. Wenn Du den Kennwertbereich auf 2mV/V stellst sollte das Problem beseitigt sein. Wenn das nicht der Fall ist oder es waren schon 2mV/V eingestellt kann es auch sein das eine Wägzelle defekt ist und ein zu grosses Signal ausgibt. Das kannst Du überprüfen indem Du die Signale der einzelnen Wägezellen misst. Weitere Überprüfungen der Wägzellen findest Du in unserem Wägzellenhandbuch Kapitel 8 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32467395 Gruß ABenno |
Folgen Sie uns auf