16.11.2016 15:11 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 3938 Bewertung:
|
Hi, Dein Post ist schon fast ne Woche her aber evtl. hilft der Link zum FB126 / Handbuch: Diagnosepaket PNIODiag zur Diagnoseauswertung für PROFIBUS DP und PROFINET IO für STEP 7 V5.xIm Link findest Du eine Doku zum Download. Hier sind alle CPU´s gelistet, die mit dem FB126 verwendet werden können. Evtl. findest Du hier noch andere Infos. Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf