09.10.2014 09:27 | |
Beiträge: 97 Bewertung:
|
Hallo BazookaJoe, 6ES7155-6BA00-0CN0 istein Bundle bestehend aus: 6ES7155-6BU00-0CN0 ET 200SP Interfacemodul PB HF und 6ES7 972-0BB70-0XA0 PROFIBUS-Stecker Die passende GSD-Datei wäre also die, die du bereits gefunden hast. Allerdings empfehle ich dir mal das TIA-Portal V13 zu aktualisieren, denn die ET 200SP ist dort bereits vollintegriert, sodass keine GSD-Datei nötig ist. Hier der Link zum aktuellen Update: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/90467259 Übrigens, beim PROFINET-Interface-Modul gibt es auch ein Bundle (6ES7155-6AA00-0BN0), bestehend aus: 6ES7155AU00-0BN0 ET 200SP Interfacemodul PN ST und 6ES7193-6AR00-0AA0 BusAdapter 2xRJ45 Ich hoffe,diese Info hilft dir weiter! Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.02.2017 10:21 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4767 Bewertung:
|
Neue Frage von ALBA tooling & engineering wurde in ein separates Thema mit dem Titel Ältere ET200S an neue Anlage konfigurieren gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf