20.02.2006 21:26 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Ich würde mit meiner Logo! 0BA5EIB Steuerung gerne die RollosSteuern. Aber nicht mit einem Dämmerungssensor sondern über die Berechnung der Sonnen auf undUntergangszeit. |
Zuletzt bearbeitet von: bungee am: 20.02.2006 21:27 |
|
14.03.2006 14:44 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Habe das Problem nun mit einer Theben Astronomieschaltuhr an einem Eingang gelöst. |
16.03.2006 13:55 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Habe genug s7-200 da, aber das eib/knx modul dazu kostet um die 800 eur. Das drückt einem dann fast die tränen in die augen [:cry:] |
Folgen Sie uns auf