17.04.2018 18:35 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo zusammen, habe ein Programm für eine Serienmaschine, bei der das AI Energy Meter eingesetzt wird. Die Stromwandler können sich im Bereich von 100/5A - 2000/5A bewegen, was ich ja zur Projektierung der Hardware noch nicht weiß. Ebenso ob die Netzfrequenz 50 oder 60Hz ist. Das würde ich gerne zur Laufzeit flexible verändern können, ohne das die Hardware angepaßt werden muss. Es gibt da ein Beispiel in dem eine AI 8xU/I zur Laufzeit parametriert werden kann: Messbereichsanpassung mit der AI 8xU/I HF Baugruppe Das müsste ja beim Energy Meter ja auch möglich sein, nur weiß ich hier natürlich nicht die Datensatznummer bzw. dessen Aufbau. Kann mir da wer weiterhelfen? Dank im Voraus. Mfg aus Kärnten |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.04.2018 12:01:39Link optimiert. |
|
18.04.2018 09:20 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Zur Info: Hab das jetzt im Handbuch (ab Seite 72) der Baugruppe gefunden: SIMATIC ET 200SP Analogeingabemodul AI Energy Meter 400VAC ST Es sollte mit dem DS 128 möglich sein. Werde das mal probieren.... Mfg |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 18.04.2018 12:02:14Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf