08.09.2008 23:12 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung: (113) |
Ja, das ist sehr gut mohlich. Shau mal an die datenanhang, dort habe ich ene beispeil gemacht Dateianhangteller1.zip (199 Downloads) |
09.09.2008 21:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo nic80, ggf. ist auch meine in folgendem Beitrag veröffentlichteSchaltung zum "Vorspannen" eines Zählers per Schaltung von Interesse, der praktisch einen "Countdown" (auch für die Anzeige in einer Textmeldung) ermöglicht: "Vor-/Rückwärtszähler"; Dateianhang direkt: Demo_Zähler_mit_definiertem_Wert_vorspannen.zip In der neuen LOGO!-Serie 0BA6 kann nun sogar ein von Anwender/Programmierer definierbarer Wert beim Reset eines Zählers vorgegeben werden... MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.08.2011 21:41Dementi.. Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 23.08.2011 21:39Ergänzungen nach Durchsicht der Schaltung "380-1" ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf