23.10.2008 11:57 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
was heißt diese meldung 0BAB.L B.008 ( AND ) Es dürfen nur drei Eingänge verwendet werden. ich hab doch 12 eingänge |
23.10.2008 12:43 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo tomez richtig du hast 12 dig. eingänge, 8 dig.ausgänge+ 30 funktionsblöcke wobei die GF. AND + OR nur 3 eingänge haben da die OBA L eine vorgängerserie der neuen logogeneration ist(is ca.vor 10 jahren modern gewesen) hab dir einbeispiel angehängt gruss pepp DateianhangOBAB L.zip (112 Downloads) |
Folgen Sie uns auf