26.03.2018 15:35 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, ich würde es mit einer globalen Aktion machen, die aufgerufen wird, sobald sich der UserName ändert. Mfg DateianhangVB_Aktion_CheckUser.pdf (190 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
26.03.2018 16:02 | |
Beigetreten: 15.12.2006 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (2) |
Perfekt, genau was ich gesucht habe! Vielen Dank und Gruess |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.03.2018 16:07 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 22.10.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Gern geschehen und danke für die Bewertung. |
03.06.2024 12:30 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (172) |
Neue Frage von EASS_AG wurde in ein separates Thema mit dem Titel WinCC TIA Bit setzen wenn User eingeloggt gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf