01.07.2021 08:42 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo Zusammen Wie muss ich den Abnahme Test bei einem G120 durchführen? Fehlermeldungen F01650 und 30650...Abnahme Test erforderlich... Habe STO über Klemmen eingestellt... Danke euch ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/01/2021 10:07:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.07.2021 10:30 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 09.09.2024 Beiträge: 5902 Bewertung:
|
Hallo Firefooxer, in welcher Form der Abnahmetest für einen G120 gemacht wird, steht jedem offen. Es muss geprüft werden, ob die tatsächlichen Einstellungen der Safety Funktionen mit den geplanten Sicherheitsfunktionen übereinstimmen. Es gibt einige Hilfen, je nach Engineering-System:
Der im Startdrive integrierte Abnahmetest ist am einfachsten zu bedienen und erzeugt die komplette Abnahmedokumentation (für den Antrieb!) auf Knopfdruck |
With best regards, |
|
04.07.2023 06:20 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8175 Bewertung:
|
Neue Frage von AutoGen_9752954 wurde in ein separates Thema mit dem Titel G120 Abnahmetest durchführen per Skript gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf