15.03.2024 10:06 | |
Beigetreten: 14.03.2024 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Aktuell sind die Einstellungen wie folgt konfiguriert (siehe Anhang): |
15.03.2024 10:09 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 1511 Bewertung:
|
Hi, entferne mal bitte den letzten Haken zur secure HMI/PLC Konfiguration, das kann genau dazu führen. Viele Grüße sancruz ***EDIT*** Da gibts auch einen FAQ zum Thema. Aber wie gesagt, dann kann die CPU nicht V3.x haben. Warum können Sie mit einem HMI-Panel (Basic, Comfort oder Unified) bzw. WinCC Runtime Advanced kleiner V17 keine Verbindung zu einer CPU mit Firmware 2.9/4.5 aufbauen?
|
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 03/15/2024 10:11:23Feedback appreciated, please rate |
|
18.03.2024 08:43 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Kannst du mal ein Foto der Meldung hier einstellen? |
18.03.2024 08:51 | |
Beigetreten: 16.09.2015 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 167 Bewertung:
|
Versuche mal folgendes, falls deine Meldungen auch so aussehen, wie im FAQ: Keine Verbindung zur SPS nach WinCC Panel Images V17 Update 6 |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 03/18/2024 15:00:56Link optimiert |
|
Folgen Sie uns auf