03.03.2022 09:48 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 27.06.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich hab 4 3UG4822 Stromüberwachungsrelais an einem SIMATIC ET 200SP CM 4xIO-Link ST Communication module IO-Link Master V1.1. Master und Devices hab ich über das S7-PCT parametriert und alles runtergeladen. Alles funktioniert. Nur wenn die Devices (3UG4822) ein mal spannungslos werden sind die Parameter danach wieder auf Werkseinstellung/Voreinstellung. Muss/kann man noch irgendwas tun, damit die Geräte die Parameter behalten? Grüße Jan |
10.03.2022 16:18 | |
Beigetreten: 08.05.2012 Letzter Bes: 08.04.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, kann das mit einer nicht gesetzten Parametersperre zu tun haben? Ansonsten würde ich vorschlagen einen Support Request zu erstellen (siemens.de/support-request). |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf