01.12.2022 14:48 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 18.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Unter Umständen kann es nach einer Update Installation oder generell dazu kommen, dass am entfernten WebNavigator V7 Client Symbole aus der „Siemens HMI Symbol Library“ nicht angezeigt werden. Damit diese angezeigt werden können, muss das Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable installiert sein.Diese Komponenten sind zur Ausführung von C++-Anwendungen erforderlich, die mit Visual Studio entwickelt wurden und dynamisch mit Visual C++-Bibliotheken verknüpft sind. Diese Voraussetzung gilt auch, wenn man selbst erstellte ActiveX Controls (Industrial X) für den WebNavigator nutzen möchte. (siehe hier) Diese Voraussetzung zur Installation findet man am WebNavigator Client unter dem Maincontrol – Download Bereich – Systemerweiterungen:
|
Folgen Sie uns auf