30.06.2023 13:48 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 2629 Bewertung:
|
Hallo e-bastler,
Ein sehr gewagte Behauptung, die ich nicht teilen kann. Du schaltetst immerhin DC-Leistung für das die Logo-Relais garnicht ausgelegt sind (siehe Datenblatt). Und die Freilaufdiode an der Pumpe wirkt dem Passfilter für die Funkentstörung entgegen (Fraglich ob sie die dauernden Stromspitzen überlebt). Die Diode wird direkt an der Gleichstromspule des Lastrelais (Schütz) angeschlossen nicht an dem Motor. Das zusätzliche Schütz sollte mindestens die Gebrauchskategorie DC-3 haben. Ein Relais der Logo verfügt, ach wenn nicht gekennzeichnet ist, nur höchstens über die Kategorie AC-1. Ella_68 DateianhangENG_DS_MSR_1221-735993.pdf (187 Downloads) |
Folgen Sie uns auf