(0)| 23.03.2010 21:51 | |
|
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, habe ein PG710 Plus ohne Netzteil (16 V DC). Kennt jemand die Belegung der 8-poligen Netzteilbuchse am PG? Im Voraus vielen Dank ew-ing |
| 24.03.2010 19:36 | |
|
Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, ist am PG710 Plus 8-polig? Vom 710er hab ich was. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel DateianhangPG710_OCR.pdf (291 Downloads) |
Folgen Sie uns auf