25.04.2008 15:54 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, Sie schreiben leider nicht, welches Field PG und welches Betriebssystem Sie installiert haben. Vielleicht helfen Ihnen ja die beiden Beiträge (siehe Links) weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/142172 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/39863 Ansonsten geben Sie den Typ (besser die MLFB-Nr.) Ihres Field PGs in die Suchfunktion beim Customer Support ein und überprüfen Sie bei den Downloads, ob es nicht ein aktuelles Bios zum downloaden für Ihr Field PG gibt. Mit freundlichem Gruß Cicero |
03.05.2008 23:40 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, das Problem kenne ich auch mit dem Vorgänger vom "M". Auch ist es oft passiert dass das PG erst gar nicht richtig in den Ruhezusatnd geht, sondern mit grauem Bildschirm stehenbleibt und nichts mehr passiert. Danach geht auch ein Neustart nicht mehr - wird so sein wie bei dir. Akku raus usw, dann gehts. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf