07.07.2022 10:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wenn der Automation License Manager (nachfolgend ALM) als Lizenzserver konfiguriert wurde, ist es möglich durch remote Rechner im Netzwerk auf den Lizenzserver zuzugreifen und Floating Lizenzen zu belegen. Häufig wird nun die Frage gestellt, ob es eine Regel gibt, nach welcher der ALM als Server die Lizenzen auswählt. Anwendungsfall Im folgenden FAQ wird unter anderem beschrieben, wie ein Lizenzserver mittels des Automation License Managers eingerichtet werden kann: Weitere Informationen sind im Handbuch des Automation License Managers zu finden: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf