26.05.2025 10:42 | |
Beigetreten: 26.05.2025 Letzter Bes: 28.05.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Im Anhang befindet sich die zip Datei
DateianhangSchaltplan Lineartriebe.zip (42 Downloads) |
26.05.2025 12:10 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Du hast wohl die Analogeingänge falsch adressiert. Du arbeitest mit AM2_Analogmodulen, da musst du in den LSC-Eigenschaften / Eigenschaften / Offline Eistellungen / IO Einstellungen die Anzahl der Analogeingänge am Basismodul auf 0 stellen. Die Adressierung deiner Analogeingänge ist von der Platzierung des AM2 abhängig. Siehe Anhang DateianhangLOGO Adressierung.zip (46 Downloads) |
27.05.2025 03:52 | |
Beigetreten: 26.05.2025 Letzter Bes: 28.05.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Hilfe! Ich werde mal schauen, ob es so jetzt funktioniert. |
Folgen Sie uns auf