12.09.2006 22:40 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, wie kann ich den CDT Ausgang des SFC 1 in einen DB verschieben? |
15.09.2006 12:14 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir für Sie die folgenden Informationen. Der Parameter "CDT" vom SFC1 ist vom Typ Date_and_Time und diesen müssen Sie vorher in die Einzelkomponente (in Byte) zerlegen für Jahr, Monat, Wochentag, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden. Realisieren können Sie dies über die Programmierung der ANY-Pointer. Diese Bytes können Sie dann anschließend über die Lade- und Transferbefehle in einen Datenbaustein übertragen. Der FAQ "STEP 7 V5.x -- Alarme, Zeiten und Zähler programmieren" enthält hierzu ein Beispielprogramm. Gehen Sie zu der Frage bzw. Abschnitt: "Wie kann das Datum und die Uhrzeit mit der SFC1 (READ-CLK) ausgelesen werden?" Diesen FAQ finden Sie unter der Beitrags-ID: 21222026. Homepage vom Customer Support: http://www.siemens.com/automation/csi_en/product Mit freundlichem Gruß Cicero |
05.10.2006 21:38 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo Therapeut, vielen dank für deinen super Beitrag! |
Folgen Sie uns auf