18.09.2024 05:30 | |
Beigetreten: 11.07.2019 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 11 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich habe an einem Förderband einen 0,180kw Getriebemotor. Davor ist ein 6SL3210-5BB12-5BV1 0,25kW mit externen BOP installiert. Nach kurzer Zeit kommt der Fehler F1. Das Förderband läuft im Bereich von 6 - 24Hz. Die Stromaufnahme ist nach den eingestellten Werten (1,05A) darunter (0,89). Die Rampenzeit ist auf 5s gestellt. Die Regelung der Drehzahl erfolgt über das BOP. Kann mir hier bitte einer helfen? VG Dirk |
Folgen Sie uns auf