22.08.2024 14:17 | |
Beigetreten: 09.03.2015 Letzter Bes: 10.02.2025 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einem Anwendugsbeispiel zur Unterdruckregegelung über einen G120C. Am Umrichter selbst ist ein Analogsensor 0...25mbar / 0...10V bzw. 4...20mA angeschlossen. Der Umrichter soll dann beispielsweise einen Unterdruck von 5mbar halten und entsprechend regeln. Ich bin mir sehr sicher, dass es dafür eine ähnlich Anleitung wie diese hier gibt: Einfaches Drehzahlregeln mit SINAMICS G120
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109759700 Allerdings finde ich weder ein passendes Dokument noch finde ich die Webseite auf der diese Beispielsammlung zu finden sind.... Hintergrund: Ich muss eine kleine Anleitung schreiben, welche Parameter auf einem neuen G120C mittels BOP2 geändert werden müssen, um die oben beschriebene Regelung in Betrieb zu nehmen. Hat jemand von euch zufällig einen passenden Link oder Beispiel? Danke vorab und schönen Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 08/22/2024 14:53:33Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf