26.02.2025 11:56 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo InduETI, die Einstellungen unter "Anpassung Bilder und Bildobjekte" gelten nicht für WinCC Unified. Bei einem Gerätetausch werden die Bilder in WinCC Unified nicht automatisch angepasst. Die Anpassung der Bilder muss, wie in der Hilfe beschrieben, durchgeführt werden. Sollen alle Bilder angepasst werden, kann in der Projektnavigation einfach die Gruppe "Bilder" ausgewählt werden. Dabei ist zu beachten, dass für die Anpassung Umrechnungsfaktoren in X- und Y-Richtung verwendet werden, die dem Faktor zwischen der beim Anlegen des Bildes konfigurierten Bildschirmauflösung und der neuen Auflösung entsprechen. Bei unterschiedlichen Seitenverhältnissen, wie z.B. beim Wechsel zwischen MTP1900 und MTP700, werden die Elemente verzerrt. Aus einem Kreis wird dann leider eine Ellipse. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf