01.04.2025 10:25 | |
Beigetreten: 06.02.2015 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 29 Bewertung:
|
Welche Haken in den Runtime-Rechten dürfen nicht gesetzt sein, damit sich der angelegte Benutzer nicht in der Benutzerverwaltung anmelden kann? Ich kann beispielsweise einen Benutzer ohne das Recht "Benutzerverwaltung" und ohne das Recht "Benutzer importieren und exportieren" in die Benutzerverwaltung einloggen. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 04/01/2025 10:47:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.04.2025 11:42 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo, der Zugriff auf das Bild "User management" kann nicht über Benutzerrechte gesperrt werden. Die folgenden Informationen aus dem Handbuch könnten jedoch für deine Frage von Interesse sein: Die vollständige Benutzerliste ist nur für Benutzer sichtbar und editierbar, denen in der Projektierung das Funktionsrecht "Benutzerverwaltung" zugewiesen wurde. Benutzer mit anderen Funktionsrechten sehen ihren eigenen Eintrag in der Benutzerliste und können nur die Schaltflächen im Bereich "Current user" verwenden. Wenn der Passwortschutz für das Control Panel aktiviert ist, dann können nur Benutzer mit dem Funktionsrecht "Zugriff Control Panel" auf das Control Panel zugreifen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf