08.04.2025 09:30 | |
Beigetreten: 19.06.2024 Letzter Bes: 26.06.2025 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Tia V20 Update 1 |
08.04.2025 13:37 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_8977347 doch das simulieren von PACO funktioniert eigentlich schon. Was simulierst du, ein Panel oder eine PC RT? hast du deine Station incl Zertifikate eingerichtete: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109806850 Ist das ein neues V20 Projekt oder von einer älteren Version hochgezogen? Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf