19.06.2025 19:32 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 12.09.2025 Beiträge: 4108 Bewertung:
|
Hallo, bist Du Dir sicher, dass auf Deinem Gerät die Image-Version V20.0.0.0 und nicht bereits die Version V20.0.0.2 abgelegt ist? Grundsätzlich ist pro Hauptversion nur eine Version auf dem Rechner vorhanden, um Speicherplatz zu sparen. Wenn also bereits die Version V20.0.0.2 installiert wurde, kann die Version V20.0.0.0 nicht mehr installiert werden. Ich empfehle dir ProSave für den Transfer. Dort wird die Version auch angezeigt. Grundsätzlich spricht jedoch nichts dagegen, die Version V20.0.0.2 auf dem Gerät zu verwenden. Es handelt sich dabei um die derzeit aktuellste Version. Wie alle bisherigen Versionen ist sie abwärtskompatibel, d. h., sie kann auch verwendet werden, wenn eine ältere Geräteversion projektiert ist. Ich würde sogar die Version V20.0.0.2 empfehlen. Ein Blick in die Trace-Logs könnte bei dem Problem mit dem Tag Logging hilfreich sein. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf