05.08.2025 13:03 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 16409 Bewertung:
|
Hallo AutoGen_399361 Ich kenne auch nur das was im FAQ steht und in der Hilfe dazu: Ansonsten werden die Unified Scripte alle auf dem Server ausgeführt, also muss das zu startende Program auf dem Server laufen. Wenn du über den Client zugriff ein Programm lokal auf dem client starten willst, musst du das denke ich über ein CWC machen(wenn das überhaupt von den Rechten her geht) Viiele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf