06.08.2025 11:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 24.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Es hatte eine Webinar Reihe " Der Weg zum Motion Control Spezialisten" stattgefunden. Auch im Nachgang kann man mittels Registrierung kostenlosen Zugang zu den Aufzeichnungen erhalten, falls man nicht schon teilgenommen hatte. Was stellen wir nun zur Verfügung ? Zur besseren Orientierung in der Webinar Reihe wurde eine strukturierte Navigationsliste erstellt. Sie unterstützt sowohl bei der ersten Durchsicht als auch beim gezielten Nachschlagen. Der Aufbau der Liste ermöglicht das gezielte Auffinden von Themen, Technologien und typischen Problemstellungen. Sie enthält Verlinkungen zu den im Webinar gezeigten Präsentationen, Informationen zur eingesetzten Software und Simulationsumgebung sowie eine Übersicht der verwendeten Bausteine und Bibliotheken. Ergänzend bietet sie eine Gegenüberstellung der jeweiligen Vorteile und möglichen Einschränkungen. Die Liste (siehe Anhang) soll den Zugang zu den Inhalten erleichtern und die Umsetzung im eigenen Projektumfeld unterstützen. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2025). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) DateianhangWebinar_Motion_Control_Navigation .xlsx (15 Downloads) |
Folgen Sie uns auf