22.05.2025 19:50 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo, Du solltest dieses Verhalten dem technischen Support melden. Eigentlich behebt das Update Probleme mit der Toucheingabe. Es scheint jedoch, als gäbe es dafür neue. Viele Grüße |
06.06.2025 18:29 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo, das ist eine interessante Antwort, die Du da erhalten hast. Sowohl das Handbuch als auch mein eigener Test (siehe angehängtes Projekt) kommen zu einem anderen Ergebnis. Ich habe meinen Test bewusst sehr einfach gehalten. Es gibt lediglich eine Schaltfläche, mit der sich die Hintergrundfarbe des Bildes per Rechtsklick ändern lässt. Da in der Vergangenheit Probleme mit den verschiedenen Ebenen festgestellt wurden, ist es durchaus denkbar, dass hier noch ein Fehler vorhanden ist. So gab es beispielsweise Probleme, wenn unterhalb einer Schaltfläche ein gesperrtes Faceplate lag. Dadurch wurden auch die Klick-Events der Schaltfläche gesperrt. Viele Grüße Dateianhang332275-RightClick.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Stefan Arcularius am: 06/06/2025 18:31:37Handbuchlink ergänzt |
|
Folgen Sie uns auf