13.08.2025 14:40 | |
Beigetreten: 13.12.2024 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Moin, wie kann ich mit einem Button Drücken Event den Unified File Browser öffnen? Grüße |
19.08.2025 08:25 | |
Beigetreten: 13.12.2024 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Vielen Dank für deine Antwort. Ich nutze ein Unified Panel. LG |
19.08.2025 08:44 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 07.09.2025 Beiträge: 4090 Bewertung:
|
Hallo Faaabsen, die am Panel vorinstallierten Apps lassen sich durch vorinstallierte Skripts starten. Allerdings wird der Filebrowser damit nur einmalig gestartet. Wenn dann über die Taskleiste zum HMI-GUI gewechselt wird, dann wird eine erneute Verwendung keine Funktion zeigen, da der Filebrowser bereits geöffnet ist und nur beim Öffnen in den Vordergrund kommt. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf