25.08.2025 09:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo Faaabsen, leider kann ich Dir keine Lösung anbieten. Ich habe jedoch zumindest eine Erklärung für den Fehler. Die Methode „WriteFileBinary” erwartet eine Variable vom Typ „Blob”, in der die Daten gespeichert sind. Im Gegensatz zum im Beispiel verwendeten Int32Array lässt sich ein Standard-Array nicht direkt in ein Blob konvertieren. Daher schlägt der Aufruf von „WriteFileBinary” fehl. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf