04.09.2025 09:02 | |
Beigetreten: 27.06.2022 Letzter Bes: 09.09.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe auch das Problem das der TagLoggingManeger nicht verbunden ist und das TagLoggin nicht ausgeführt wird. Ich habe ein Trace Logging durchgeführt werde aber nicht schlau daraus. Vielen Dank für die Hilfe! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTrace_Logging.txt (7 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6069147 am: 09/04/2025 09:06:38Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6069147 am: 09/04/2025 09:09:07Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/08/2025 11:48:48Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.09.2025 11:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo,
der Manager ist nicht verbunden, da das Tag-Logging nicht gestartet werden konnte.
Du solltest sicherstellen, dass das entsprechende Speichermedium auch verfügbar ist. Außerdem sollte geprüft werden, ob die Datei bereits existiert. Es könnte auch hilfreich sein, beim Laden der Runtime die Archive zurückzusetzen. Dabei werden vorhandene Daten jedoch gelöscht! Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
10.09.2025 08:31 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4110 Bewertung:
|
Hallo Mathias,
der Pfad /media/simatic/data-storage/ ist für interne Anwendungen schon korrekt, er entspricht der X51 Schnittstelle, also der SD-Karte. Und nach Deinen Angaben ist es auch so projektiert. Ich habe noch eine Empfehlung:
Für eine effektive Hilfe würde ich auch das Projekt benötigen und ich denke, es ist keine gute Idee, es hier zu posten. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf