29.01.2016 16:11 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.09.2025 Beiträge: 22709 Bewertung:
|
Hi, steht da wirklich XXXXX oder steht da ######. Wenn letzteres könnte das ein kommunikationsproblem sein, gehen den andere Parameter ohne Probleme? Der p1113 ist darüber hinaus ein BICO Parameter da ist der zugriff glaube ich etwas anders von der Adressierung her. Für die Störungsquittierung kannst du den p2103 verwenden. Falls es noch nicht bekannt ist hier der Link zum Applikationsbeispiel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/97550333 Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf