03.08.2022 13:28 | |
Beigetreten: 05.07.2022 Letzter Bes: 16.09.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Guten Tag, Ich versuche gerade die Powermanager Software V5.1 mit dem PAC3200T zu verbinden, die Software habe ich richtig installiert, Leider kann ich nicht im System Manager zwischen dem Operating und der Engineering Mode switchen. Bei mir bleibt es nur im Operating Mode, wenn ich drauf drückt passiert nichts. Ich bekomme nur so eine Textuelle Darstellung von der Software. Außerdem bekomme ich einen Fehler beim Doppelklickt auf "Advanced Reporting". Können sie mir bitte helfen den Fehler zu beheben , sodass ich dem Gerät mit der Software verbinden kann? Anbei finden sie en Photo von dem Fehler Vielen Dank Orianne
|
04.08.2022 07:51 | |
Beigetreten: 19.05.2008 Letzter Bes: 24.03.2025 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hi.. ich würde unter diesen Link ein neues Ticket öffnen. Sie sind mit den Antworten ziemlich schnell: www.siemens.de/support-request Denk dran, dass Du alle notwendigen Informationen (für die Analyse) mitschickst. Viele Grüße CHDR |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf