12.09.2022 08:53 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 09.02.2023 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Murof. Danke, das Problem war die Schnittstelleneinstellung, funktioniert jetzt wie ein Traum. Wenn wir schon dabei sind, das Display ist noch falsch skaliert, ich muss immer rumscrollen um alles zu sehen. Die Auflösung in der Hardwareconfig im TIA zu ändern bringt leider nichts. Weisst du da abhilfe? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: YellowF am: 09/12/2022 08:54:26Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/14/2022 03:51:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
14.09.2022 04:39 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 03.09.2024 Beiträge: 22352 Bewertung:
|
in den Windows Anzeigeeinstellungen auf dem HMI PC die Skalierung kontrollieren und auf 100% stellen |
14.09.2022 11:15 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 13594 Bewertung:
|
Hallo YellowF Wenn es etwas mit den DPI Einstellungen zu tun hat dann bitte diesen FAQ beachten: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/13899072 Wenn es das nicht ist bzw. sich das Verhalten anders äußert, dann wäre ein Screenshot sicherlich hilfreich um die Situation richtig einzuschätzen Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf