19.09.2022 12:09 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 13594 Bewertung:
|
Hallo Markus Christ WET Ja habe Program_alarm schon viele Male verwendet. die Basics stehen hier ganz gut erklärt: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/62121503 dass du keine Meldungen in den "Steuerungsmeldungen" siehst muss nichts ungewöhnliches sein. Bei den neuen FW Versionen der PLCs gibt es die Möglichkeit ein Automatisches Update (HMI-< Runtime einstellungen-> Meldungen-> Tabelle unten-> Automatisches Update) zu aktivieren, dann werden alle Infos zu den Meldungen nicht mit ins HMI Projekt geladen sondern erste zur Laufzeit mit der Meldung übertragen.. entfernst du den haken und übersetzt alles neu dann sollten die Meldungen aber dann auch auftauchen. Muss nichts mit der Funktion zu tun haben!! -> die Meldungen werden standardmäßig ini den Meldeklassen "Acknowlede" und "no Acknowledge" angelegt, also muss auf jeden Fall deine Meldeanzeige diese Klassen anzeigen, sonst siehst du nix. Hoffe das hat schon weitergeholfen, ansonsten bräuchten wir noch ein paar infos und Screenshots wenn du es nicht hinbekommst viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf