22.09.2022 16:49 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 3114 Bewertung: (512)
|
Hi, schau mal in diesen Beitrag: WinCC Advanced V13 alarm horn VB Da hat AutoGen_9947853 am 7/5/2017 11:04 AM geschrieben, wie er es gelöst hat. Ein Skript in der WinCC Runtime, um den Player zu starten und eine bat-Datei, um den Player wieder zu beenden. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.09.2022 05:56 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 13889 Bewertung: (1754)
|
Hallo AutoGen_7368332 Es wäre gut zu wissen ob du eine WinCC Advanced RT oder ein Panel oder eine WinCC Professional RT hast? für Advanced gibt es: Wie wird eineSound-Datei über ein Skript in der WinCC Runtime Advanced/Professional gestartet? und der ist ein wenig älter: Wie wird eineSound-Datei über ein Skript in der WinCC flexible PC Runtime gestartet werden? Für WinCC Prof/WinCC V7 gäbe es noch einen über C SCript. Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
30.09.2022 05:57 | |
Beigetreten: 04.10.2021 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Schreibe ich da nur "Gekommen" als Ereignis in das Script? |
Folgen Sie uns auf