19.09.2022 06:15 | |
Beigetreten: 08.11.2021 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (3) |
Hallo, leider hat das hochstellen der Überwachungszeit auf 10 Sekunden keinen Erfolg gebracht. |
30.09.2022 11:32 | |
Beigetreten: 27.02.2014 Letzter Bes: 02.08.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (4) |
Hallo, Ansonsten: was steht im zugehörigen WinCC Log -> c:\programme(x86)\siemens\wincc\diagnose\OPC_0x.LOG? LBM verträgt sich nicht mit Asset Management -> beides zusammen darf nicht aktiv sein |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.11.2022 10:28 | |
Beigetreten: 08.11.2021 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 31 Bewertung: (3) |
ich hab jetzt nochmal im Projekt nur die OPC-Verbindung für Server A und Server B belassen. Die Clients habe ich alle gelöscht. Auch hier hab ich schon das Thema, dass ein seltsames Verhalten auftritt. Server A greift auf B zu aber bricht die Verbindung wieder ab. (Leittechnikmeldung wird erzeugt) Server B kann gar nicht auf Server A zugreifen. Ich hab die beiden Logfiles (Server A und Server B) mit angehängt. Dort sieht man die entsprechenden Fehlermeldungen. Leider kann ich mir diesen nichts anfangen. DateianhangOPC_01.zip (244 Downloads) |
Folgen Sie uns auf