21.11.2022 12:24 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 13594 Bewertung:
|
Hallo hört sich so an als ob du ein Comfort Panel hättest (stimmt das?) da kenne ich das mit dem Fenster, wenn die Logins nicht richtig hinterlegt sind. Wichtig ist auf jeden Fall dass du den Ordner nicht einfach für "Jeder" freigibst sondern explizit für den entsprechenden Windows Benutzer mit dem du auch die Runtime betreibst bzw. der in den Einstellungen auf dem Panel hinterlegt ist. -> Hier nochmal der offizielle Link (wirst du sicherlich schon kennen): https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/92346478 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf