23.06.2023 09:21 | |
Beigetreten: 31.05.2012 Letzter Bes: 04.07.2024 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Was auch unschön ist, wenn man in PLCSim bei dem Treiber die Simulation (SimOn=1) einschaltet, dann wird die auch am nachgeschalteten MonAnL Simulation angezeigt, der Wert kommt am MonAnL an und alles ist gut. Wenn man aber nun die Simulation am Treiber (SimOn=0) wieder ausschaltet, bleibt der MonAnL weiterhin auf Simulation stehen. Das bekommt man scheinbar auch nur durch Gesamtladen zurückgesetzt. Ist das so gewollt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/26/2023 07:06:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf