13.09.2023 06:39 | |
Beigetreten: 07.12.2016 Letzter Bes: 19.01.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, ich bin gerade dabei eine Langzeitarchivierung an einem TP2200 einzurichten. Als Grundlage möchte ich das Beispielprojekt von Siemens nutzen. Leider hab ich TiaPortal V15.1 und nicht V16 wie das Beispielprojekt. So kann ich leider nicht in das Beispielprojekt reinschauen um zu sehen wie es fertig aussieht, sondern muss mich durch die pdf Anleitung wurschteln. Mein Problem geht schon bei Punkt 2 der Projektierung los. Da steht: 2. Projektieren Sie in der Bildverwaltung ein Pop-up-Bild "Pop Up FileExplorer" aus der Bibliothek "LHmiView_FileExplorer". Dieses Pop-up-Bild wird im Projekt zur Auswahl des wiederherzustellenden Datenarchivs verwendet. Die LHmiToolbox hab ich mir besorgt. Wenn ich die Bibliothek durchsuche, finde ich unter LHmiToolbox->Kopiervorlagen->02_HMI->03_Tools->LHmiView->FileExplorer->PopUpScreens drei popupBilder. Welches davon ist gemeint? Vielen Dank Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/13/2023 11:11:18Link optimiert. |
|
13.09.2023 13:55 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13410 Bewertung:
|
Hallo UniGustel Wenn es keine ältere Version gibt von dem Beispielprojekt, dann wäre evtl auch die WinCC flexible Variante eine Mögllichkeit mal nachzusehen. Das Beispiel gab es schon vor der TIA Variante, evtl sind die Parallelen gar nicht so schlecht: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/48015332 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf