21.06.2024 12:57 | |
Beigetreten: 20.06.2024 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für die Info das werde ich testen Melde mich wenn Test fertig |
02.07.2024 13:37 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 30.07.2024 Beiträge: 13410 Bewertung:
|
Hallo hier wird das Thema in der Hilfe genauer beschrieben: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109815056/162398230155 Wichtig ist immer nur zu wissen, du kannst nur ältere oder Proxydaten in der gleiche Version in ein TIA Portal Projekt einlesen, also das Zielprojekt muss immergleich oder neuer sein. (neuere PLC in älteres HMI Projekt geht nicht(auf die TIA Version bezogen)) Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf