12.07.2024 06:51 | |
Beigetreten: 05.09.2023 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 4 Bewertung:
|
Schau mal hier. Du musst das ganze am Panel noch aktivieren. Oder vor dem Laden in den projektierten Runtime-Einstellungen |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_5567865 am: 07/12/2024 06:52:10 |
|
12.07.2024 08:15 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3039 Bewertung:
|
Hallo, der Smart Server auf dem WinCC Unified Comfort Panel ist fester Bestandteil der Firmware und somit nicht lizenzpflichtig. Bei der Aktivierung auf dem Panel ist darauf zu achten, dass "Secure communication via self-signed certificate" nicht ausgewählt ist, da dies mit dem Client auf dem PC nicht funktioniert. Außerdem sollte überprüft werden, ob das Panel vom PC aus erreichbar ist (ping). Es kann auch ein neueres Image als V17 Upd. 6 verwendet werden, d.h. auch ein V18 oder V19. Wenn das alles nicht hilft, bitte Details über die Unterschiede zwischen den beiden Panels angeben. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf