17.07.2024 11:24 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Lowe21X, Wenn Du keine Unified Panels siehst, also auch keine Unified Comfort, dann ist wahrscheinlich WinCC Unified ES nicht installiert. Dies muss bei der Installation von STEP 7 / WinCC explizit ausgewählt werden. Wenn es nur daran liegt, dass keine WinCC Unified Basic Panels auswählbar sind, dann solltest Du Dein System updaten. Die Geräte stehen erst ab V18 Update 3 zur Verfügung. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.07.2024 11:25 | |
Beigetreten: 03.11.2021 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 63 Bewertung:
|
Verstehe! Ok dann muss ich etwas installieren. Ich habe Update 4 |
18.07.2024 06:58 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 13414 Bewertung:
|
Hallo Lowe21X WinCC Unified als Engineering Software ist nicht im Lieferumfang eines Unified Panels enthalten. Im Installationsmedium des TIA Portal kann man die Installation von WinCC Unified auswählen. Wenn du die DVD nicht zur Hand hast kann man die Trial SW auch herunterladen. Mit gültiger Lizenz ist es das gleiche wie die Installation von DVD: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109798506 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.07.2024 07:02 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo Lowe21X, ES steht für Engineering System. In der Produktbezeichnung findet man es nicht, hier heißt es einfach WinCC Unified. Zur Unterscheidung von Runtime (RT) wird ES aber gerne verwendet. Und SIMATIC WinCC Unified V18 findest Du auf der DVD "SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V18". WinCC Unified muss jedoch bei der Installation ausgewählt werden. Durch einen Neustart des Setups kann die Installation geändert werden. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf