02.09.2024 15:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.04.2025 Beiträge: 35113 Bewertung:
|
Import einer technischen Frage vom Account Bergbauerin per PN.
Für die 0BA6 gibt es von Siemens keine Erweiterungsmodule mehr, dass System ist schon lange abgekündigt. Das bedeutet, du müsstest deine 0BA6 und eventuell schon vorhandene Erweiterungsmodule durch das 0BA8 System ersetzen. Eine 0BA8 LOGO! kann folgendes verwalten: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
02.09.2024 16:20 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.04.2025 Beiträge: 35113 Bewertung:
|
Für den mehrreihigen Aufbau gibt es ein Video von Siemens. |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/03/2024 08:33:00Video eingebettet. |
|
02.09.2024 17:42 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo ixo65, vielen Dank für den link. Die Sache mit den Kabeln und den mechanischen Codierungen habe ich verstanden. Schon mal sehr schön. Client-Server-Betrieb zwischen zwei Logikmodulen - das werde ich auch irgendwann können. Aber! Am Ende wird das Server-Logikmodul mit dem Client-Logikmodul über eine Ethernet-Verbindung hergestellt. Damit sind beide Ethernet-Eingänge belegt Wie kommt die Logo! in mein Netzwerk? Danke! |
02.09.2024 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.04.2025 Beiträge: 35113 Bewertung:
|
Mit einen Switch. Hier ein Link zum Datenblatt des LOGO! CSM 12/24 Kompakt Switch. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 09/02/2024 18:03:27Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 09/03/2024 08:36:03Link optimiert |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf